This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] I2S至PCM转换器

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/634585/i2s-to-pcm-converter

主题:PCM9211中讨论的其他部件

我正在寻找双向I2S <=> PCM

TI的接口是I2S,而对于调制解调器,接口是PCM

什么是可以自动转换这两个接口芯片的好接口芯片

进出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Thomas-San,

    TI解决方案接受高达192kHz的SPDIF并通过I2C总线将其转换为24位I2S控制,它是具有96kHz立体声ADC的PCM9211。
    上述反向转换也是可能的。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否意味着我们需要两个(每个方向一个?)


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Thomas-San,

    可以使用一个PCM9211同时进行相互转换。
    有关详细信息,请参阅PCM9211数据表。

    此致,
    加藤