This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5142:交叉

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/634459/pcm5142-crossover

部件号:PCM5142

您好,

我知道使用DSP工具可以配置交叉频率。 此芯片用于Allo的钢琴2.1 DAC。 他们提到,最多只能选择200Hz的交叉。 是真的吗? 还是可以将此交叉点扩展为用于双向有源扬声器设置?

谢谢!

湿婆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shivaprashanth,您好!

    您可以使用PurePath Studio以任何频率创建交叉。 您应该能够将此设置用于双扬声器设置。 虽然我会检查以确保Allo设备也不会在其子输出上实施硬件筛选器。

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Paul