This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3101:这是正确的编解码器吗?

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3101, TLV320AIC3104
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/640312/tlv320aic3101-is-this-the-right-codec

部件号:TLV320AIC3101
主题: TLV320AIC3104中讨论的其它部件

您好!

我在瑞典隆德大学工作,被指派为硕士学生开发实验室练习。 我想做的是有一个音频编解码器,它可以对音频信号进行采样,并将其发送到执行某些DSP算法的FPGA。 然后,FPGA将其发送到编解码器,该编解码器将数据转换为回放。 我以前构建了一个基于PurePath无线开发套件的无线扬声器系统,该套件利用TLV320AIC3101,但以前已经完成了所有配置。 现在我的问题是:编解码器是否是这个项目的好设备?
如果是,是否可以获得TLV320AIC3x配置工具? 根据我的理解,软件将生成一个寄存器配置文件,可用于初始化编解码器。

编解码器是否有其他合适的替代方案? 应该记住,它应该比较容易配置。

此致/ Christoffer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christoffer,

    TLV320.3101万是一款出色的器件, 在许多方面,它是我们更易于使用的编解码器之一, 但我要说的是,我们的许多编解码器都设计得非常灵活。  这在某种程度上会转化为复杂性。  

    TLV320AIC3101与TLV320AIC3104非常相似,后者的应用报告 题为 “TLV320AIC3104 Programming Made Easy” ,有助于阐明某些寄存器配置。  由于AIC3101和AIC3104非常相似, 因此本文档仍然非常有用。  

    我很乐意帮助您配置TLV320AIC3101以满足您的需要。只需告诉我您的设置( 如果 您使用麦克风等,您需要使用哪些输入)。  和音频格式(采样频率,串行通信模式等)   这样,您就可以了解需要做什么,因此,如果您的学生遇到困难, 您或许能够帮助他们。  

    此致,  

    -Steve Wilson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的回复! 是否最好选择TLV320AIC3104? 这些器件(AIC3101和AIC3104)之间有何区别?
    非常感谢您的帮助,如果我有问题,在设计PCB时,我将与您联系!

    附注:TLV320AIC3x配置工具是否不适用于此器件? D.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christoffer,

    AIC3104和AIC3101几乎相同, 但AIC3101可以驱动扬声器或耳机,而AIC3104则设计用于驱动耳机。  前端几乎完全相同。

    这完全由您决定。 如果使用扬声器有意义,那么AIC3101可能是更好的选择。  但是,我为AIC3104指示的应用报告仍将直接应用,因为存在如此多的重叠功能。

    TLV320AIC3X配置工具不适用于这些设备。 它们使用自己的专用GUI。  您可以使用图形控件,使用预设配置之一或直接从命令行界面写入/读取寄存器。  

    老实说 ,您可能会发现预设配置可以让您获得最佳的配置。   

    该GUI可从 TLV320AIC3104EVM页面下载。 (或TLV320AIC3101EVM页面)

    此致,  

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Christoffer,

    我希望我能够回答你的所有问题,如果我留下了不清楚的地方,或者如果你有更多的问题,只需告诉我。

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我真的很高兴得到你的帮助! e2e的支持是最好的。

    我已经完成了编解码器的原理图和布局,并将在未来几天提出更多问题,现在我的时间被教学消耗了。 我还在数据表中看到,我可以要求大家审阅我的设计。 这是真的吗? 听起来很好!

    此致/ Christoffer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在还是以后单击“This resolved my issue (这解决了我的问题)”按钮?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Christoffer,

    我很高兴我们能够为您提供帮助。 关于原理图和布局,是。 我很高兴能够回顾您的设计。

    如果你不介意点击"这解决了我的问题"按钮,那就很好了。 这将关闭线程,但当您的设计准备好进行审阅时,您只需启动一个新线程即可。

    此致,
    -Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还行! 再次感谢您的帮助! 我很快就会发布新的开始线程!