This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5782M:发送寄存器/数据之间的延迟

Guru**** 2811995 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5782M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/634359/tas5782m-delay-between-sending-register-data

部件号:TAS5782M

 

你好

我的客户选择TAS5782M和MPS430G2x作为2018财年产品。

客户 已从PPC3"摘要"窗口转储.h文件 ,并将其实施到MPS430,然后立即评估其主板。

 

无论如何,我们在 转储.h文件部分的/*示例C代码*/中看到“延迟”,但实际上 在.h 文件中没有使用延迟。

附件是来自PPC3的转储.h文件示例。

 

请告诉我们sendinng寄存器数据需要延迟的使用案例。

例如,第0/Reg 04页(PLL启用/禁用)需要任何等待时间,不是吗?

如果您有TAS5782的应用手册/用户指南,请告诉我。   

 

此致

 

e2e.ti.com/.../test.h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在头文件中看到的延迟函数实际上不是必需的。 之所以出现这种情况,是因为该示例代码从C代码中重复用于其他设备。

    我们有TAS5782M的应用说明。 以下是链接:

    www.ti.com/.../slaa737b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    尊敬的Andy San

    非常感谢您的快速回答!