This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5132:TAS5132放大器输出级问题

Guru**** 2644745 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/641312/tas5132-tas5132-amplifier-output-stage-issue

部件号:TAS5132

尊敬的TI专家:

我们正在设计基于TAS5132的2声道音频扬声器系统(请参见下面的电路图)。 我们在TAS5132的输出级使用低ESR电感器。 但我们看到,这些行业正在升温。 一旦在放大器输入处启用PWM信号,电感器就会加热。 请指出我们的错误所在并为我们提供一些解决问题的提示。 谢谢。 彼得

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter,

    当您感觉电感器发热时,您使用的输出电平是多少? 发热是否导致问题?

    您使用的是哪种调制方案? 您的输出负载是多少?

    请告诉我您的LC输出滤波器电感器部件号和制造商。

    此致,

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adam:

    以下是供您参考的信息。

    1)当您感觉电感器发热时,您使用的输出电平是多少? 发热是否导致问题?

    - TAS5132由VDC18V供电。 加热器不会出现问题。 设备按预期工作。  

    2)您使用的是哪种调制方案? 您的输出负载是多少?

    - TAS5132被配置为M3=0,M2=1,M1=0 (PWM输入= AD调制,输出配置=2通道BTL输出,保护方案=BTL模式)。 我们还尝试了M3=0,M2=0,M1=0配置,电感器加热问题仍然存在。 输出负载为6欧姆。 此外,通过消除负载,电感器仍会发热。

    3.请告诉我您的LC输出滤波器电感器零件号和制造

    电感器部件号为CS0605-100m。 有关电感器数据表,请参阅附件。

    彼得

    e2e.ti.com/.../E20_2D00_0.0349万_2D00_01-A1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter,

    您在最初的帖子中提到,您认为电感器加热是一个问题。 然后在上述回复中,您提到"发热不会导致问题",并且"设备按预期工作"。 我很困惑。

    您正在尝试解决什么问题?

    此致,

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Adam:
    很抱歉无法澄清我的问题,这让您感到困惑。 虽然我的音频系统基于TAS5132工作正常,但电感器正在严重加热,即使没有向放大器发送音频,我认为这是异常的。 我正在尝试解决加热问题,我希望得到您的帮助。 您是否发现我们的原理图有任何问题? 我们使用的这些电感器是否导致过热问题?

    此致,
    彼得
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter,

    看一下您的电感器和原理图,我看不出有什么问题。  

    这些电感器有多热?

    您能给我发送输出PCB布线的屏幕截图吗? 我想检查输出迹线和接地是否足够。  

    您是否尝试过使用不同的电感器(如EVM上的电感器)? 我们使用 http://psearch.en.murata.com/inductor/product/%23B966AS-100M%3DP3.pdf

    此致,

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    输出电感器不仅承载负载电流,还受载波施加的交流磁场影响。

    根据现今的定律,电感器铁氧体中的磁场与施加的电压成比例,并与核心区域成反比。 这意味着小电感器

    在负载和空载条件下都受到高磁化,这会导致 铁氧体材料严重损耗,甚至饱和, 并且明显发热

    这就是良好的铁氧体输出电感器具有相对较大绕组面积的原因。 当我看你们的电感器的数据表时,它非常小,毫无疑问会受到非常高的磁化影响。

    结合TAS芯片和15V电源电压,我使用SMT电感器最小12.5 x 12.5 mm。 使用可以获得更好的性能

    Wurth  ,Sagami或codaca网站提供的高性能引线电感器。

    此致

    Geert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geert

    感谢您的推荐!

    此致,

    -Adam