This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4.856万TLEVAL:EVM GUI I2C问题

Guru**** 2891410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/643267/lm48560tleval-evm-gui-i2c-problems

部件号:LM4.856万TLEVAL
在“线程:LM4.856万”中讨论的其它部件

大家好,

我无法使LM4.856万的EVM GUI正常工作。 我遇到的问题与两年前发布的这篇文章完全相同,但从未解决: e2e.ti.com/.../39.9879万

有人能告诉我,让EVM与GUI配合使用的正确方法是什么? 而且,用户指南中有些步骤对我来说毫无意义。 在2.2 部分中,步骤3和4主要是让您将SCL和SDA引脚短接到VDD和GND,这对I2C模式没有任何意义。 我尝试在完全断开跳线和连接USB/I2C板的情况下执行相同的步骤,但没有任何帮助。 我正在测量从USB板到EVM的SCL,SDA,GND和VDD的正确连接,以及I2C网络上的正确上拉电阻,但GUI仍然无法正确启动。  

此致,

凯西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Casey:

    64位系统不支持LMxxx设备GUI。 您是否尝试在32位系统上使用它? 这应该可以解决问题。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器