This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3110:TLV320AIC3110

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/633432/tlv320aic3110-tlv320aic3110

部件号:TLV320AIC3110
尊敬的先生, 如果我们可以在AVDD/HPVDD之后打开SPLVDD/SPRVDD的电源吗? 谢谢,Ian。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ian:

    请参阅 数据表中的7.3 第1节。  建议的通电顺序就在此处。  

    此致,  

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Steve:

    是的,我知道7.3 AVDD/HPVDD。1,但我们可能需要在AVDD/HPVDD之后安装SPLVDD/SPRVDD,这就是为什么我问如果我们这样做是否会有任何风险的原因。

    谢谢,Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊恩

    您能告诉我我们所说的时间差是多少吗? 我已经向我们的印度团队发出了请求,但现在是迪瓦里(灯光节),所以我们不可能在周一之前收到回复。

    此致,  

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Steve:
    D/s显示第一次通电SPLVDD/SPRVDD,最后一次通电是AVDD/HPVDD。 但我们将在AVDD/HPVDD之后最终启动SPLVDD/SPRVDD。
    谢谢,Ian。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ian:

    是的,我理解顺序,但我们谈论的时间增量是2毫秒吗? 20毫秒? 200毫秒?
    此致,
    -Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Steve:

    当系统进入深度睡眠模式时,我们希望关闭SPLVDD/SPRVDD的电源。

    然后,当系统唤醒至空闲模式时,SPLVDD/SPRVDD将由系统启动。

    因此,时间增量大于200毫秒取决于用户的控制。

    谢谢,Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Steve:

    我可以有你的评论吗?

    谢谢,Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊恩

    我还没有听到印度的回复。 您是否考虑过使用第1页/注册32位6和7? 这些将关闭D类扬声器模块。 在这些情况下,无需关闭电源。

    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊恩

    我刚刚从印度团队那里听到

    "从设计方面来看,我们建议在AIC3110中的SPVDD电源需要在设备的任何其他电源之前通电,否则设备中的某些二极管可能会出现正向偏压并导致一些问题。"

    查看我的最后一篇文章,有关使用寄存器写入关闭D类块的电源。 这可以帮助您实现相同的目标。
    -Steve Wilson