This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3110:铁氧体磁珠偏转

Guru**** 2509475 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/639028/tlv320aic3110-ferrite-bead-slection

部件号:TLV320AIC3110

 

你好

我的客户将TLV320AIC3110用于其具有源扬声器的新产品。

 

他们正在评估自己的电路板,但D类放大器输出表明了这一点

在信号高于5kHz的情况下,THD越高。

我们正在调查,但原因未知。

 (即使是5kHz,耳机输出也正常)

您是否会建议您采取以下措施? 我将他们的原理图和现象附在ppt文件上。

 

问题1.

在TLV320AIC3110 d/s *第64页上,设备具有短路保护。

无论如何,保护电流(安培)的典型值是多少?   

>*d/s第64页

>TLV320AIC3110器件始终具有扬声器驱动器的短路保护功能

>启用以提供保护。 如果输出短路,输出级将在过电流时关闭

>条件。

问题 2.

它们使用1.5A铁氧体磁珠和片状电容器作为LC滤波器。

他们的扬声器是Fostex 8欧姆扬声器:随附PPT。

我认为 他们的原理图(1.5A磁珠 没有问题,但 你怎么看?

铁氧体磁珠:BLM15EG121SN1.   

120ohm,100MHz额定值1500mA http://docs-asia.electrocomponents.com/webdocs/12ab/90.0766万b812ab03c.pdf

 

感谢您的支持。

此致

 

 

e2e.ti.com/.../TLV320AIC3110_5F00_usage.pptx 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kanji,
    不清楚过流保护是否是D类放大器的选项(他们说此选项不适用于"高电流扬声器驱动器")。 我希望TI工程师能在这方面为您提供帮助。

    至于铁氧体磁珠,您的客户是否在输出级使用它? TLV320AIC3110使用了无过滤器D类放大器。 您是否尝试在*没有* LC滤波器的情况下测试此放大器? 我承认在D类波形到达扬声器电缆之前放置EMI滤波器对IIT是好的,但我怀疑那里是否允许存在并联电容器。 此外,您使用的铁氧体磁珠非常小(不会损坏,但由于偏流效应,其影响将显著恶化)。 使用0603规格的焊珠或0805 (最好)。 较大的磁珠通常受到偏置电流影响的影响要小得多,而且它们通常表现出更平坦的衰减带。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shibatani-San

    我对延迟回复表示歉意。

    1: 我需要检查设计以确认, 我的猜测是它是1.5A, 但我会检查并回复给您。

    2: 他们使用的铁氧体磁珠是我们在 本应用报告中建议使用的磁珠。  这不应该是一个问题。  

    您能告诉我更多有关他们的测量结果的信息吗? 扬声器阻抗是多少?   他们是否有使用AP进行的THD测量?  他们的原理图对我来说初看起来不错。 你能给我一个布局吗?

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Dimitrios-San:

    感谢您的评论。

    此致

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    尊敬的Steve-San:

    感谢您的回答/申请报告。

    对于2:,扬声器阻抗为8欧姆。

    如果我从客户那里获得了更多详细信息,我将在稍后从您那里获取。

    此致

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shibatani-San

    您是否有客户提供的更多详细信息? 如果我们能提供任何帮助,请告诉我。

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Steve San

    感谢您的注意。

    我要求客户进行进一步测试,但这需要时间。

    请放弃此问题。

    感谢您的支持。

    谨致问候