This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:值得THD

Guru**** 2766885 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/642975/tpa3116d2-worth-thd

部件号:TPA3116D2

亲爱的朋友们:

我们在PVDD=17V,RL=4ohms的条件下测量TPA3116D2,并在PO=20W时检测到14 %。

但是,与d/s核对,表明它应该< 1 % ,您是否愿意帮助检查?

谢谢,Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,伊恩-桑,

    在“Analog Analizer”和“Analog Generator”窗口中,负载阻抗似乎设置为8欧姆,因此请仔细检查。

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kato-San,

    感谢您的回复。

    您好,Ian:

    如Kato-San所述, 需要在AP GUI中设置4欧姆负载以进行功耗计算。

    此致,

    郑少文