请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/634432/tas5411-q1-shorted-load-condition
部件号:TAS5411-Q1你(们)好
我想在负载诊断中确认短路负载功能。
根据图12,短路负载检测阈值设置在SL max和SL min之间
我认为SL max和SL min是电气特性中显示的短路检测阈值,如下图所示。
SL仅显示电阻,不显示电压或电流。 我的理解是否正确?
BestRegards