This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2000D1-Q1:电源/GND/IO噪声

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2000D1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/633573/tpa2000d1-q1-power-gnd-io-noise

部件号:TPA2000D1-Q1
主题中讨论的其他部件:TPA2000D1

尊敬的TI:

  我目前正在评估  与 smartphone.no类似的音频应用中的TPA2000D1放大器,但 我遇到了TPA2000D1发出一些噪音的问题。

 噪音  干扰了所有信号线路,如POWER,GNDI,/O。只要我启用PA,就会发出噪音。  噪声频率约为500K,我觉得是ROSC引脚产生的。

 有人知道我为什么会听到这种噪音,以及如何消除?  

 以下图片1是VDD上的节点,图片2是示意图。

 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们产品的关注。
    这似乎是脱钩问题。 始终建议使用两个去耦电容器,第一个电容器应为1uF,用于高频瞬变,峰值, 或者线路上的数字散列值,第二个应为10uF或更高,以过滤低频噪声,两者应尽可能靠近设备,且应为良好的低ESR陶瓷电容器。
    您能否向我提供您的应用和布局PCB的原理图?

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     感谢您回复,我在pvdd引脚上使用两个10uf电容器,但噪声 仍然存在,即使我 并行多个10 uf电容器,噪声仍然存在。

     下图为示意图,PCB和 My board。

     非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    应将去耦电容器添加到所有电源引脚。
    此问题也可能由带外噪音引起,因为您提到噪音频率为500 kHz。 您可以在放大器的输入中添加一个小的低通RC滤波器,以减少带外噪音。 您可以参阅下一个应用报告: “Out-of-Band Noise Measurement Issues for Audio Codecs (音频编解码器的带外噪音测量问题)”以了解有关此问题的详细信息。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

     我在放大器的输出中添加了一个小的低通RC滤波器,噪音已大大降低。

     非常感谢您的支持!

      此致!