请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PCM5102A 您好,
客户询问我们PCM5102A的计时规格。
他在数据表上找不到有关音频串行接口的交流定时规格,第11页中的SCK除外。
是否存在有关LRCK,BCK和DIN的定时规格,例如高/低时钟脉冲宽度,占空比,上升/下降时间,设置/保持时间等?
其目的是对其原型板的I2S信号进行计时检查。 采样率固定在48kHz。
此致,
Akio Ito