This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TLV320AIC3106-Q1:用于Android的TLV320AIC3106驱动程序/HAL

Guru**** 2378640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/642983/linux-tlv320aic3106-q1-tlv320aic3106-driver-hal-for-android

部件号:TLV320AIC3106-Q1

工具/软件:Linux

这是一个使用音频编解码 器TLV320AIC3106和主机处理器NXP I.MX6 Quad设计的工作汽车主机单元项目。 Fist工程板已经做了很长时间,到目前为止,音频功能还不能启动。 我们首先在传统Linux中尝试使用Tiny CAP/Tiny Player来识别问题HAL问题或驱动程序问题。 在本例中,由于 i.MX6四核处理器的旧IP存在缺陷,我们将TLV320AIC3106设置为主处理器。 我发现i.MX6 Quad实际上可以从编解码器捕获音频,BCLCK / MCLCK都正常,但当我们尝试播放音频时,i.MX6 Quad I2S Data Out没有数据输入。 所以我们猜问题可能是HAL。

因此,我们在此寻求您的帮助。

编解码器是否已发布Android驱动程序和HAL?

在Yocto Meta Layer中的任何位置/您自己的处理器的某些版本BSP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Bright Wang40:

    我们没有适用于此设备的Android驱动程序。  只有一个Linux驱动程序,它不再受支持,但您可以在 此处找到

    您能告诉我您当前如何配置设备吗?  如果您告诉我您需要什么配置,我可以帮助您进行注册配置。

    此致,  

    -Steve Wilson