This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIX4192:用于I2S输入/ SPDIF输出的DIX4192

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: DIX4192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/634054/dix4192-dix4192-for-i2s-in-spdif-out

部件号:DIX4192

大家好

         TI DIX4192是否支持I2S输入和SPDIF输出功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kerr:
    DIX4192可将I2S信号转换为AES3输出。 这可以通过在DIX4192中配置寄存器设置来创建从I2S输入(端口A)到DIT输出(TX+/-)的路径来实现。 您可以通过无源电路转换[仅信号电平和阻抗]而不是其他协议详细信息来将AES3转换为SPDIF。 谢谢。

    此致,
    Ravi