This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2028D1:AGC启用/禁用

Guru**** 2378640 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2028D1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/641259/tpa2028d1-agc-enable-disable

部件号:TPA2028D1

您好,

我叫Jordan,有一位客户使用 TPA2028D1,但不确定如何启用/禁用自动增益控制(AGC)。 查看完数据表后,我不确定会如何完成,有什么想法吗? 它看起来像十六进制地址0x07,您可以控制增益,但不确定如何启用/禁用它。

谢谢你。

此致,

Jordan Radice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jordan,

    您可以参阅下一个POST: AGC disable (AGC禁用)以查找如何禁用AGC。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对公众:

    可以通过将压缩比设置为1:1并关闭限位器来禁用AGC功能。  请参阅以下附有注册设置的GUI。