This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:变压器+ LC架构

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255EVM, TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/639669/tpa3255-transformer-lc-architecture

部件号:TPA3255

我正在研究在水下声学应用中将D类功率放大器与高压传感器连接。 将变压器置于功率放大器和LC滤波器的输出位置,或者将LC置于PA输出的位置,这是否有优点或缺点? 任何想法都会很好。

谢谢

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    我唯一一次看到在我们的设备输出上实施变压器时,它被放置在LC滤波器后面。

    我假设您正在计划使用BTL模式?

    此致,
    罗伯特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,大卫!

    一切都好! 很好地听到你的声音!

    是的,您可以将设备与变压器配合使用,但您需要在变压器之前使用LC滤波器。 通过高频切换D类放大器(450-600kHz),大多数变压器的损耗会更高。 此外,您可能还需要在D类放大器之前插入高通滤波器,以防止变压器在低频下饱和(具体取决于您的变压器设计,尺寸和内核)。

    我有一份应用说明,介绍我们在音频应用中使用变压器进行的一些测试,我也会将其发送给您。

    请告诉我们我们可以提供哪些帮助!

    谢谢!
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。 我问的原因是,我们在差分设置(BTL)中使用IRS2092的当前架构在FET的输出端有一个LC滤波器,然后是一个变压器,通过陶瓷转换器将电压提高到几百个电压 振铃。 LC滤波器和变压器非常大。 音频信号通过来自DSP的DAC生成。 音频信号的范围从低100 Hz到20k不等,可创建音调和宽带声学签名。 变压器本身采用多胶带,并通过多个继电器连接,以便能够在不同频段之间切换。

    我们要做的是减小溶液大小,因为过滤器和变压器级占用了大量空间。

    我的理解是,高工作频率将使磁性变小,但正如您所提到的,损失可能会更严重,并且超过尺寸优势。 因此,通过将其置于FET的输出位置,就可以在LC滤波器之前实现。 我不知道这种实施是否可以接受。 我们仍在努力了解原始设计,它已在我们的传统产品中使用了相当长的一段时间。

    如果你能给我发送应用说明和其他有用的材料,那就太好了!

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    您是否有机会查看应用说明? 如果您还有其他问题,请告诉我。 最好的办法是获得TPA3255EVM并使用变压器检查功耗。

    仅供参考,TPA3255还支持2电感器,预滤波器并联桥接负载(PBTL)模式,从而将电感器的数量从4个减少到2个。 或者,如果您不使用C/D信道,也可以关闭它。

    谢谢!
    Brian