This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6139A2:TPA6139A2热垫和NC引脚

Guru**** 2366860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6139A2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/634104/tpa6139a2-tpa6139a2-thermal-pad-and-nc-pins

部件号:TPA6139A2

您好,

是否可以将TPA6139A2 (QFN版本)的散热垫连接至GND电源?

我能否将   TPA6139A2的NC引脚连接 至GND电源?

这些信息在数据表上没有明确显示。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eduardo,

    是的,您可以将衬垫连接到GND。
    我认为您也可以将NC引脚连接到GND,因为数据表显示"无内部连接"。 但是,我会核实这一点,并尽快告知您结果。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    爱德华多

    将NC引脚连接到GND是安全的。 这些针脚没有内部连接。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器