This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2553:TAS2553,具有4欧姆负载

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/634039/tas2553-tas2553-with-a-4ohm-load

部件号:TAS2553

尊敬的各位:

我的客户正在寻找具有模拟/数字输入的扬声器放大器,他们已经看到TAS2553 (2.8W@8ohm 1 % THD + N)能够满足他们的要求。

但是,他们提到数据表只讨论8欧姆负载,在网站参数搜索中提到最小RLoad为6欧姆。

是否可以连接4欧姆负载的扬声器?


升压(VBAT)的输入电压为4.2V,您指定的最大电流为2.6A。
什么限制会阻止4欧姆?

谢谢,祝好,Jose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jose,

    限制在Vsense路径上。 如果使用低于8欧姆(容差降至6欧姆)的负载,Vsense将无法正常工作。
    但是,设备可以使用4欧姆负载进行播放,因此,如果不使用Vsense,则可以使用4欧姆负载。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器