This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5711PHPEVM:如何为2.0 设置(L+R)/2

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/632335/tas5711phpevm-how-to-set-l-r-2-for-the-mode2-0

部件号:TAS5711PHPEVM

大家好,

 如何在 模式2.0 下将R和L通道输出单个设置为(R + L)/2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    您可以使用输入混音器在通道1和通道2上生成(R+L)/2。 请参阅下图。

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

     您能否提供您的PPS GUI版本和下载链接。

    此版本 可从TI网站下载,我看不到有关0x55组件的信息。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark,您好!
    您正在使用的GUI是最新版本,其中未显示MUX 0x55。 请直接编写寄存器以配置MUX。 设备的整个体系结构如数据表中第5页的图片所示。 您可以根据此图片对设备进行编程。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    如果您不清楚,请告诉我们。  如果 没有 其他问题,请帮您解决这个问题吗?

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢