请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TAS5421-Q1 您好音频团队,
我的客户询问了TAS5421-Q1的BYP引脚电容器。
在数据表中,建议使用1uF,如下所示,但我的客户想知道BYP引脚可以连接的最小电容器值是多少。
正如我所知,BYP引脚电容器将影响器件从断言待机和取消断言静音所需的时间。 请推荐最小BYP引脚电容器值。
我的客户询问如何 将BYP引脚电容器上的电压急剧放电。 请同时提供指导。
此致,
年