This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2521:PurPath Studio。

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5142, TAS2521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/633831/tas2521-purpath-studio

部件号:TAS2521
主题中讨论的其他部件:PCM5142

你(们)好

我使用PurePath Studio GDE与AIC3524和PCM5142一起设计了许多产品。 我现在正在考虑将TAS2521用于产品。 PurePath Sudio Home音频或PurePath Studio便携式音频似乎都不支持此产品。 如何在此器件中对miniDSP进行编程?

非常感谢

Chris Davies。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chris:

    遗憾的是,未通过PurePath Studio将TAS2521纳入开发。
    另一种方法是计算系数并将其直接写入设备寄存器。
    您对TAS2521的哪些功能感兴趣? 也许TLV320AICx系列中包含嵌入式mini-DSP的编解码器之一是PurePath Studio支持的理想选择。

    此致,
    Ivan Salazar
    音频应用工程师-低功率音频和执行器