This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:TPA3251的PFFB

Guru**** 2419530 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/642033/tpa3251-pffb-of-tpa3251

部件号:TPA3251

你(们)好  

关于TPA3251的PFFB存在一些问题。 输入音频信号为单端,TPA3251设置为BTL模式。

当我们使用图2中的电路时,当AMP关闭或PIN18 'REST'被拉下时,会发生POP噪音。 但图1中的电路不会发生这种情况。
请提供一些解决方案,以消除使用PFFB Way时关机时的杂音。

另外,使用PFFB时,电容C311,C312,C313,C314是否相同,100P? 或C311=C314=300P,C312=C313=100P?

当我们设计不同的运算放大器增益补偿时,我们如何决定这些电容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aggil:

    我为等待而道歉。  仅当您关闭/重置系统时才会出现弹出?  这是我第一次听到使用PFFB时出现弹出问题。

    此外,如果您尚未看到,我们还提供了一 份全新的筛选后反馈AP备注 ,这是针对PFFB的非常全面的指南。 AP注释还将介绍如何查找运算放大器电容器值(C311,C312,C313和C314),但您需要将所有四个电容器保持相同的值。

    希望这能有所帮助!

    此致,

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robert

     感谢您的回复。  

     此问题仅在关闭或重置引脚下拉时发生。  

    另一个,当使用OPA将输入信号尾端信号更改为差分信号时,电路与您链接的文件不同,请帮助再次检查。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aggil:

    您能否给我发送一个示波器,让我了解您所看到的流行音乐?

    对于单端模式,您需要将U300A和U301B设置为单位增益(图1中的默认配置),以保持信号真正平衡。 现在,您的信号变得不平衡。 但我不认为这会导致弹出问题。

    此致,

    罗伯特