This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104EVM-K:电源故障后的问题

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/633187/tlv320aic3104evm-k-issue-following-power-failure

部件号:TLV320AIC3104EVM-K

直到最近我在启动时收到USB错误情况时,我才成功地测试了3104EVM-K。

我尝试了多台PC,但我无法再激活EVM模块,尽管软件确实可以识别所有PC上的电路板。 调制解调器驱动程序已被识别,但当我尝试运行任何命令时,调制解调器活动指示灯熄灭。

我应该如何继续?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dennis,

    这是相当奇怪的。 是否有任何其他事件与此事件的开始时间一致? 启动GUI时,是否立即收到错误? 还是仅在您尝试运行命令后才执行?

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这只会在我运行命令时发生,否则活动的LED指示灯将会打开,并且所有指示灯看起来都是正常的。
    主板运行时发生断电,几周前没有UPS备份。 恢复供电后,我收到一条消息,表示USB设备需要更多电源。 重新安装驱动程序后,我只测试了USB连接,这看起来是正常的。 另外,现在我注意到主板在USB调制解调器的电源链路上变热。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve,编解码器的输出连接到具有各自独立电源的主电源。 我已经测试过电流,但它们没有受到影响。 要清除,软件显示为正常;在任何命令下,活动LED熄灭,没有输出,但从软件的角度看,一切都显示为正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dennis,您的EVM可能已损坏。 我向您发送了一个连接请求,让我们谈谈我们可以为您做些什么。

    此致,
    -Steve Wilson