This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203:数字麦克风(PDM)到耳机输出

Guru**** 2378650 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/642152/tlv320dac3203-digital-microphone-pdm-to-headphone-output

部件号:TLV320DAC3203

大家好。

我已阅读此主题:

CAN输出信号DID。 但这不是数据表提供的方式。

我测量它有大约4.5 ms延迟的相位。 (这不应该是硬件的长时间延迟)

数据表中说我们应该使用Miso或SCLK作为输出PDMCLK。 非BCLK。

那么,使用Miso (作为输出PDMCLK)接收数字麦克风信号然后将信号输出到HPL和HPR的正确方式是什么?

我想输出2.048MHz miso (假设我在MCLK中提供了一个4Mhz的晶体时钟)并在HPL (R)引脚处获得数字麦克风信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    很抱歉耽误你的时间。 Ivan将很快回复更多详细信息。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    这个问题是否与下面的帖子相同?
    e2e.ti.com/.../64.2229万

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是,
    对此造成的不便,我深表歉意。
    不知道如何取回。

    B.R.
    Y.W. 风扇