This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有音量控制的音频放大器

Guru**** 2925910 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4875, LM4865

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/642460/audio-amplifier-with-volume-control

在“线程:LM4875LM4865”中讨论的其它部件

我正在寻找符合以下规格的音频放大器

最大功率:1W

音量控制:使用电位计进行模拟

电源电压:应在3.3V下工作

关机控制:如果有的话会更好

封装:SOIC,DIP,SOP

建议使用低成本音频放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jtronix,您好!

    您可以查看以下设备:LM4865和LM4875。 这些设备符合所有要求。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师