This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于线性PCM的编解码器/DAC

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: RM57L843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/633390/codec-dac-for-linear-pcm

主题中讨论的其他部件:RM57L843

您好!

我需要将“Linear PCM”数字音频的“.wav”文件转换为模拟音频。 我是否可以使用DAC进行转换,或者我必须使用PCM编解码器?

还建议我使用部件号。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zain,

    遗憾的是,我们的编解码器不能直接读取.WAV文件,因此需要外部处理器才能将数据发送到我们的编解码器。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Diego!
    当然,我们使用"RM57L843"微控制器读取数字音频并将其传输到编解码器。 控制器将流式传输16位数字音频。 所以我想知道“DAC”是否足够用于“线性PCM”数据,或者我们必须使用“PCM编解码器”?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zain,

    感谢您的反馈。编解码器或DAC的选择主要取决于系统在功率,输出数量,性能等方面的最终要求。我们的几乎所有器件都可以使用16位数据运行,因此这不是问题。 但您的处理器可以处理的可用输出格式应与编解码器/DAC规格相匹配。 如果您不需要模数转换, DAC应该是更好的选择。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Deigo!

    感谢您的支持。 我找到了答案。

    此致

    Zain UL Abideen

    硬件设计工程师。