主题中讨论的其他部件: TLV320AIC3254, CC8520
您好,
TLV320AIC3101上的LineIN1音频输入是否可以与I2S音频输入混合使用,以便两者都能通过音量控制块?
我设法混合了两个流,但只是在LineIN1绕过数据转换器的情况下,这样PGA的输出将直接路由到输出级。 我目前拥有的数据路由配置在附加的图像上显示为蓝色,而我想要的配置显示为红色。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
TLV320AIC3101上的LineIN1音频输入是否可以与I2S音频输入混合使用,以便两者都能通过音量控制块?
我设法混合了两个流,但只是在LineIN1绕过数据转换器的情况下,这样PGA的输出将直接路由到输出级。 我目前拥有的数据路由配置在附加的图像上显示为蓝色,而我想要的配置显示为红色。
您好,Steve,
是的,我的坏处是,我完全忘记提到我正在使用带有CC8520芯片的AIC3101,它是通过PurePath无线配置器配置的。 CC8520在自主模式下运行,并处理音量控制。 根据我的理解,它通过I2C将命令发送到AIC3101以进行音量控制。 当按下音量控制GPIO时,我找不到一种方法对CC8520进行编程以将特定I2C命令发送到编解码器,因此我认为固件的这一部分是不可配置的。 如果我没有记错,默认情况下,当按下音量控制GPIO时,CC8520会更改R43和R44的值。 因此,我得出结论,我需要通过 DAC路由I2S和LineIn流,或者需要一个外部微控制器,除R43和R44外,还会更改R53和R54的值。 为了尽可能减少PCB上的部件数量,我决定研究第一个选项。 但既然你说不可能,我想我必须使用微控制器。 感谢你的帮助。
此致,
Andrej。