This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5411-Q1:负载诊断

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5411-Q1, TAS5414C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/637762/tas5411-q1-load-diag

部件号:TAS5411-Q1
主题中讨论的其他部件: TAS5414C

你(们)好

我有一个负载诊断问题。

根据数据表,它显示负载诊断测试大约需要229ms才能运行。

我将包括放电(75毫秒),上升(52毫秒),检查(50毫秒)和下降(52毫秒)。

但是,数据表显示,如果输出上存在故障或到GND的大电容器,检查相位将重复最多5次。

因此,如果在负载诊断过程中出现故障,检查相位(50毫秒)并重复5次,然后再花费50毫秒x 5 = 250毫秒?

如果是,总诊断时间将为75 + 52 + 50 * 6 + 52 = 479毫秒(最大值)。  正确吗?

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您回答正确。 时间长度可以增加200毫秒。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gregg

    感谢您的回复。

    我发现类似的问题如下。

    e2e.ti.com/.../48.0949万

    让我确认以下几点。

    在上链中,您回答检查阶段将在50毫秒内执行所有5项测试。
    这是否意味着即使重复检查最多5次,负载诊断也能在257毫秒内完成?

    BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我错了,因为我以为您在另一台设备上请求信息。 我很抱歉。 正确答案在您找到的帖子中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢您的回复。

    >我误以为您在另一台设备上请求信息。
    实际上,在其他帖子中讨论过的设备与TAS5411不同。

    我们是否可以认为TAS5421和TAS5411在负载诊断功能方面是相同的?

    毕竟,TAS5411-Q1的负载诊断最大值为257毫秒。 我的理解是否正确?

    BestRegards
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gregg-san,您好!

    这里是相关问题,因为我们的客户使用了第4次订购的LPF配置15uH+2.2uF和15uH+2.2uF。
    因此,从输出引脚到GND的总电容为4.4uF,相当大。 在TAS5411上保持准确负载诊断功能的电容有何限制?
    在TAS5414C设计指南SLOA196第14页中,它说
    '由于需要更长的持续时间,因此输出滤波器中可以使用更大的共模电容器。 防止
    错误或不一致的短路指示S2G和的每个输出引脚到接地的总电容
    S2P不得超过680 nF。"

    如果经过5次"50msec check phase (50msec检查相位)"试验和超时后,但TAS5411系统上的大电容仍导致出现较大错误,那么将会出现哪个诊断状态报告? 打开负载?

    此致,
    Mochizuki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此主题有多个线程。 4.4uF违反了表6.3 中的绝对最大规格。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gregg-san,

    TAS5411EVM已进入我们的实验室并检查了诊断功能。 以下是我们在4ohm负载14.4V Vdd时的发现。

     

    1. 启动 诊断序列后,即使没有按照以下波形重试诊断序列,声音仍会在1.2秒的延迟时间内发出。

           TAS5411EVM/GUI设置出现此延迟的原因是什么?

     

    2.将Vdd增加到17.3V,GUI无法完成诊断序列,请使用1.2秒的周期重试诊断。 寄存器显示"Over current shutdown fault"(过电流关闭故障),红色LED亮起。

           在EVM上填充了3.3uF LPF CAP,是否仍然过大而无法完成精确诊断功能?

     

    3.是否有任何解决方法可以提高诊断功能的响应速度和准确性?

           为了保持EMI特性,客户希望保持足够的LPF电容至少为4.0uF。

     

    此致,

    Mochizuki  

    e2e.ti.com/.../TAS5411-waveform.xlsx

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mochizuki-san

    您在文档中提供的波形看起来不正确。  我将离线进行此操作,以便我们可以讨论您的测试设置。