This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1794A:动态范围测量检查

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA2311, PCM1794A-Q1, PCM1794A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/633517/pcm1794a-dynamic-range-measurements-check

部件号:PCM1794A
线程中讨论的其它部件:PGA2311,,

我们正在开发可能具有顶级实际技术性能的音频DAC。  如果我们从 PCM1794A-Q1数据表(SLES276A–2015年11月–2015年12月修订)中的图18和19中得出,动态范围约为160...180dB。 与PGA2311数据表中的图9,10和11类似的情况(SBOS218D–2001年12月–2016年5月修订),我们也用于 当前原型。

我们想了解 我们在定制PCB上实际达到的性能水平,并想问您如何进行频谱测量? 似乎没有一 个商业上可用的ADC-s具有如此高的动态范围,因此我们认为测量不是通过使用ADC和FFT计算来进行的。 是否使用模拟音频扫描频率分析仪进行测量?如果使用,请 分享之前数据表中使用了哪些分析仪进行测量

此致,Pawel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Pawel,

    在大多数情况下,这些测量是使用Audio Precision仪器完成的。 例如,我们可以使用带有PSIA附件的AP2722来为输出为-60dbFS的PCM1794A获取I2S输入。 我们使用将PCM的输出连接到AP2722的输入来测量信号。 运行FFT以归一结果。 此外,我们通常指定在输入端使用A加权滤波器来消除带外噪音。 我们还尝试为I/V级使用非常'清洁'的功率和低噪声放大器,如数据表所示。

    谢谢!