This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5780M:TAS5780M:如何在I2C寄存器表中设置I2S格式和立体声输出

Guru**** 2796735 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5780M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/641111/tas5780m-tas5780m-how-to-set-i2s-format-and-stereo-output-in-i2c-register-table

部件号:TAS5780M

尊敬的专家:

我获得了Pure Path Console 3工具来调节TAS5780M放大器。 我们遇到了如何在I2C寄存器表中配置I2S格式和立体声输出的问题。

要配置I2S格式的书籍/页面/注册表是什么?

为了获得结果,实际需要将什么I2C寄存器写入TAS5780M? 有很多寄存器,包括EQ设置。

下面是我们的示意图示例。 提前感谢您的帮助。

此致,

谭伟文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Victor! 没有附件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     e2e.ti.com/.../amp_5F00_config.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jeff:

    我附上了原理图和我使用的代码。
    谢谢。

    此致,
    Victor
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andy,您好! 请看一下这一点吗? 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Victor,

    音频输入的格式是什么?  TAS5780M支持I2S的默认设置。

    请参阅下面的屏幕截图。 它应该是您要查找的注册表。

     Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andy:

    谢谢。 它现在可以工作了。

    PP3工具提取的数据似乎未包含第0页中的参数数据。

    在为I2C初始化添加这些数据之后,它就开始工作了。

    还需要按照您在第0页中所述配置参数以及DAC,CLK等。

    感谢您的支持。

    此致,

    Victor