This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5101A:直流输出能力

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5101A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/633310/pcm5101a-dc-output-capability

部件号:PCM5101A

您好,

我的理解是否正确,即PCM5101A具有直流输出能力(换言之,没有高通滤波器)?

此致,
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kato-San,

    我不确定我是否理解您的问题。 我们确实指定了直流性能(增益误差,偏移误差),但我们没有此设备的线性规格。 您所指的高通滤波器是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul-San,

    感谢您的回复。
    如果通过I2S接口将固定数据输入PCM5101A,我想确认是否输出取决于输入数据的直流电压。
    请你给我建议吗?

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,如果您在I2S上连续写入相同的值,则输出应保持静态,尽管仍建议在输出上使用低通滤波器以消除较高频率的噪声。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul-San,

    感谢您的快速响应。
    我明白了。

    此致,
    加藤