This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3131D2:启动时消耗的高电流。

Guru**** 2509535 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/632830/tpa3131d2-high-current-drawn-upon-start-up

部件号:TPA3131D2

您好,

我们注意到,在4欧姆负载下,BTL模式启动时,电流消耗高达1.9A。 EVM也会出现同样的结果。 在 3秒内逐渐下降到1.5A。 这是300mV输入,1V输入时更严重。 这种行为是否正常? 为什么会发生这种情况?

谢谢。

-YY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yong Teo,
    我认为这种行为基本上是意料之中的。 当电源打开时,输入信号已经存在,对吗? 请在开机后应用输入信号,设备设置稳定。
    400mA手术电流主要由板上的电容引起(例如PVCC,GVDD...上的去耦合电容)。 设备内部的块也会在通电过程中消耗额外的电流,但应远低于100mA。
    同样,在通电过程中完成设备设置后,应用输入信号。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn您好!

    我们已经尝试过。 结果相同。 还有其他可能吗?

    谢谢。
    -YY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yong Teo,
    您能告诉我您尝试了什么吗? 我不太理解。 同样,这种现象主要是由板上电容器的充电引起的。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shawn您好!

    我们尝试让功率稳定,然后驱动输入。 我们至少等了三个小时。 结果是相同的。 我们正在使用具有4欧姆负载的EVM。 PVCC = 7V。

    -YY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yong Teo,
    请尝试以下流程:
    1.关闭输入信号。
    2.重新打开EVM上的电源(7V)。 设置SDZ=高,然后静音=低。
    3.等待3秒钟,然后应用输入信号。
    我们已经在EVM上尝试了此过程,电源上没有手术电流。
    此致,
    郑少文