This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3136D2:多个TPA3110D2/TPA3136D2位于3136位于同一电路板上

Guru**** 2504015 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3110D2, TPA3136D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/642195/tpa3136d2-several-tpa3110d2-tpa3136d2-on-the-same-board

部件号:TPA3136D2
主题中讨论的其他部件:TPA3110D2

您好,

我需要设计一个带有8个音频放大器(16ch)的主板。 我选择了带标准铁氧体磁珠过滤器的TPA3110D2,但我没有通过EMI。

我将使用TPA3136D2而不是TPA3110D2,并且我将使用EVM中选定的铁氧体磁珠。

您是否有关于如何管理同一板上8安培电源的技巧,特别是关于去耦电容器和电感器的技巧? 此外,是否有印刷电路板层和布线的提示?

此致,

Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nicolas:

     您的主板上有8个音频信号扬声器,这对  EMI性能可能是一个很大的挑战。 我认为TPA3136D2的EMI性能比TPA3110D2要好得多。 以下是有关TPA3136D2上SSM功能的应用说明 。http://www.ti.com/lit/an/sloa234/sloa234.pdf

    在音频系统中,输出滤波器中使用铁氧体磁珠。 请选择阻抗为@100MHz的铁氧体磁珠,这样可以更好地抑制干扰。 在TPA3136D2 EVM上,我们使用了NFZ2MSM301SN10L。 http://www.ti.com/lit/ug/slou444a/slou444a.pdf 您还可以尝试更高阻抗的铁氧体磁珠,例如  601。

    请将输出滤波器放置在尽可能靠近设备的位置,并使电流回路返回至设备输出尽可能紧。

    对于PVCC去耦合,您可以添加以下滤波器以改善CE结果。

    要改善RE结果,请在输出引脚上添加缓冲器。 实际上,我们的EVM是非常好的示例,请尽可能多地遵循它。 此外,较短的扬声器线也有助于提高EMI性能。  

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

    非常感谢您的回答。 我将尽可能遵循EVM设计。 在您看来,我应该如何管理8 PVCCL和8 PVCCR? EVM的每侧L和R都有一个电感器。我是否应为每个TPA3136使用2个滤波器?  然后是一个主滤波器?

    我还想知道SMD 100uF或220uF的良好部件号,以便用于电源...

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nicolas:
    如果过滤器用于每个PVCCL和PVCCR,这将是好的,但成本是一个问题。 我认为您可以为每个PVCCL和PVCCR以及PCB上的主滤波器位置保留滤波器。 通过这种方式,我们可以在EMI性能调节期间获得更多的选项。 如果在没有滤波器的情况下工作正常,我们只需在DNP中设置电容器,并使用0欧姆电阻器作为电感器。 如您所知,EMI性能是一个实验结果,因此我们需要在实验室中验证性能,并且最好有更多的调谐选项。
    此致,
    郑少文