This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1681:同一主板上2个PCM1681的正确电源组件

Guru**** 2770825 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/642546/pcm1681-proper-power-components-for-2-pcm1681-on-the-same-board

部件号:PCM1681
主题: TPS5.4232万中讨论的其它部件

您好,

我正在寻找合适的电源设计来为位于同一主板上的2 DAC PCM1681供电。 该板由12伏电源供电,数字音频信号来自另一个板。  

我开始使用TPS5.4232万从12V输入获得5V电压,然后使用 LP2985-33DBVR从5V获得3V3电压。  

这是可行的,但我认为可能会有更好的性能和成本设计。

有什么想法吗?

谢谢!

Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nicolas:

    我认为您一般都在正确的轨道上,我建议您使用SMPS来创建一个较低的中间电源-也许是6V,然后使用另一个具有高PSRR的低噪声LDO来创建5V电源。 例如,TPA7A90在10-100kHz范围内仅具有4.7uVrms。

    www.ti.com/.../datasheet

    如果您的问题得到了解答,请告诉我。
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul:
    感谢您的回答。 您是否会选择TPS5.4232万来获得6V的电压? 3V3应使用哪种调节器? TPA7A90也是? 您是将其从SMPS连接至6V还是从LDO连接至5V?
    有关AGND和DGND的任何特殊注意事项? 铁氧体磁珠?
    谢谢!
    此致,
    Nicolas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nicolas:

    我认为TPS5.4232万是一个不错的选择。 TPA7A90也是3.3V电源的理想选择,但从噪声角度来看,VDD的重要性略低于AVCC,因为它是数字电源。 但是,除非您的目标是一个非常低成本的解决方案,否则7A90应该是好的。 您可以从5V中获得3.3V电压,并获得更好的PSRR,但正如我所提到的那样,VDD的重要性稍低一些。 我认为真正的变量是您的系统所需的5V和3.3V电源的总电流。 如果3.3V电源连接到5V电源,其电流来自5V电流'预算'。

    PCM1681 PDS中的图36介绍了建议的接地方案,建议将PCM设备的DGND和AGND都视为模拟接地,然后将单点接地方案与其余数字组件一起使用。 如果您使用大量数字组件(产生高频噪音),铁氧体磁珠可能很有价值。

    请告知我们此操作是否解决了您的问题。

    谢谢!
    保罗