This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIT4096:为什么采样频率从44.1kHz更改为48kHz?

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: DIT4096

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/632230/dit4096-why-sampling-frequency-is-changed-from-44-1khz-to-48khz

部件号:DIT4096

为什么采样频率从44.1kHz更改为48kHz?

我是日本人。 很抱歉我的英语很差。

我已经评估了DIT4096。


<我的宪法>

I2S (44.1kHz)→DIT4096→SPDIF (48kHz)

<我的需求>
・用户模式
・采样频率44.1kHz (输入和输出)


<My Configuration (我的配置)>

CSS = L
COPY/C= L
L = H
CLK1 =左侧
CLK0 =水平
MCLK = 11.2896MHz
FMT0 =水平
FMT1 = L
M/S = L
MDAT =常闭
单色=长
音频=常闭
Emph=水平
BLSM = H
BLS =常闭
V = L
U = L
模式= H

请告诉我为什么采样频率从44.1kHz (I2S)到48kHz (SPDIF)?

请告诉我采样频率的方法为44.1kHz。

祝您一切顺利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,用户:

    您确定采样频率正在变化吗? DIT4096中没有SRC功能。 输入和输出采样率应始终相同。

    此致,
    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,用户:

    您能否确认您的采样频率正在变化?

    此致,
    -Steve Wilson