This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1794A:用于PCM1794A的I/V转换器

Guru**** 2378640 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1794A, OPA4134, OPA1622, OPA1612
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/640434/pcm1794a-the-i-v-converter-for-pcm1794a

部件号:PCM1794A
主题中讨论的其他部件: OPA4134OPA1622

您能否帮助解释sboa273上的输入/输出转换器电路在PCM1794A数据表上的不同之处? OP上的正输入引脚连接到数据表上的GND,但本文档上的正输入引脚连接到Vbias 。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Samba,

    欢迎使用E2E,感谢您的查询。 处理此设备的工程师当前正忙。 他将很快回复您的查询。

    此致,
    Uttam Sahu
    精密DAC应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Uttam:

    感谢您的信息。 我们刚刚开始研究PCM 179A。 我们还对TPA6120A数据表第9页上的电路感到困惑。 在此电路上,OPA4134的功率为±5V,但我们计算的输出电压如下:
    输出电压=10.1mA x 1k欧姆=10.1V。 10.1mA为PCM 1792A的输出电流,1K电阻器为RF。 因此输出电压高于功率。 您能帮我检查一下吗?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Samba,

    请将我链接到您所指的sboa273文档吗?

    对于您的第二个问题,我认为您是对的,OPA4134不应由±5V供电。 OPA4134指定的最高电压为36V,因此可以将OPA4134电源针脚连接到TPA设备使用的相同12V电源。

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Paul

    感谢您的帮助。

    很抱歉,“sboa273”上有一个拼写错误,应该是 SBOA237。 链接是" www.ti.com/.../sboa237.pdf"

    谢谢!

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Samba,

    Wayne对Vbias的描述是优化设计以降低OPA1622的共模电压的方法,特别是为了能够使用更低的电源。 PCM1794A数据表指定±15V电源。 如果您尝试使用±10V或更低的电压,当输入违反共模限制时,您可能会遇到削波。 如果将偏置电压添加到OPA1612的同相输入中以考虑来自PCM的6.2mA共模电流,则可以确保输入/输出级的输出围绕0V居中。 从而使差动放大器的共模电压接近0伏。 对于更宽的电源,这可能不是必需的,因为共模范围也要宽得多。

    如果您的问题得到了解答,请告诉我。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Paul

    感谢你的帮助。 我认为这对我们的思想家非常有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴听到。 我希望在完成后看到您的电路。 :)