This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2902C:S/PDIF到模拟

Guru**** 2366860 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2902C, PCM9211
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/632945/pcm2902c-s-pdif-to-analog

部件号:PCM2902C
主题: PCM9211中讨论的其他部件

您好~ TI

PCM2902C可以将S/PDIF输入转换为模拟输出 ,或将模拟输入转换为S/PDIF输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mason,

    PCM2902C的S/PDIF接口连接到USB数字音频输入和输出,因此无法转换到模拟信号或从模拟信号转换

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您~
    TI是否有解决方案? 我需要将S/PDIF转换为模拟。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mason,

    遗憾的是,我们没有能够从S/PDIF转换为模拟的设备。 我们的PCM9211 音频接口收发器具有集成ADC,因此能够从模拟转换为S/PDIF。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师