This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:TLV320AIC32x编解码器的PGA中是否有噪声规范?

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204, TLV320ADC3101, TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/642269/tlv320aic3254-are-there-specs-for-noise-in-the-pga-of-tlv320aic32x-codecs

部件号:TLV320AIC3254
主题中讨论的其他部件:TLV320AIC3204TLV320ADC3101

大家好,我在数据表中看不到任何音频编解码器中PGA输入参考噪声的规格。 我可以看到ADC在0dB PGA增益处的噪声和THD规格,但当PGA打开时却看不到。 我在现有产品中使用TLV320ADC3101,我想知道,如果PGA噪声相同,我是否在新产品中使用TLV320AIC3204或3254。 TLV320ADC3101中的PGA具有40dB的最大增益,TLV320AIC3204或3254具有47.5dB的最大增益,但它们是否具有类似的输入参考噪声。 因此,要明确的是,如果两个PGA都设置为40dB增益,那么两个PGA在ADC输入中的输出噪声是否相同? 在哪里可以找到不同编解码器中PGA噪声的规格?

此致,Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark,您好!

    遗憾的是,TLV320AIC3254 [和其它编解码器]的输入参考噪声似乎没有特征,但是,我认为其性能应该与TLV320ADC3101非常相似。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师