This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编解码器播放.wav声音文件。

Guru**** 2374090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/633300/codec-to-play-wav-sound-files

您好!

我需要编解码器来播放".wav"声音文件。 我已经用十六进制(通过电脑中的“HexEdit”软件)读取了这些“.wav”文件信息,并发现给出的信息被吹走了。

音频格式:         非压缩PCM

通道数:   立体声

采样率:         4.41万 Hz

字节速率:           176.4 KB

每样本位数:      16位/样本

我只需要一个编解码器来播放这些类型的文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zain,

    我们的产品组合中有多个编解码器,它们支持I²S μ s,TDM,LJ或RJ格式的PCM音频。 要读取声音文件的.wav数据,需要使用外部处理器读取文件并以上述任何格式传输数据。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师