This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:PVDD和GND

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5611A, TPA3251
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/631848/tpa3251-pvdd-and-gnd

部件号:TPA3251
主题中讨论的其他部件:TAS5611A

您好,

使用TAS5611A的客户询问我们有关TPA3251的PVDD和GND针脚的信息。

TAS5611A的某些PVDD和GND引脚具有下标以显示用途(例如通道),而TPA3251的PVDD引脚名称在AB和CD通道之间进行区分。
但TPA3251的GND引脚名称并不区分其用途。

至GND:
问题1. TPA3251的#13是否像TAS5611A的#8一样是模拟接地引脚?
问题2. TPA3251的#41和#42接地引脚是否仅适用于TAS5611A的#48和#49等A通道?
问题3. TPA3251的#34是否仅为TAS5611A的#46和#47等B通道的接地引脚?
问题4: TPA3251的#33是否仅是TAS5611A的#34和#35等C通道的接地引脚?
问题5. TPA3251的#25和#26接地引脚是否仅适用于TAS5611A的#32和#33等D通道?

关于PVDD:
问题6. TPA3251的#37和#38电源引脚是否仅适用于TAS5611A的#50和#51等A通道?
问题7. TPA3251的#36是否仅是TAS5611A的#42和#43等B通道的电源引脚?
问题8. TPA3251的#31是否仅是TAS5611A的#38和#39等C通道的电源引脚?
问题9. TPA3251的#29和#30电源引脚是否仅用于D通道(如TAS5611A的#30和#31)?


此致,

Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akio,您好!

    对于Q1-Q5,将所有接地视为设备的一般接地。  它们不会被指定用于任何特定输出或通道。

    对于PVDD,针36,37和38分别用于A信道和B信道,而针29,30和31用于C信道和D信道。  

    希望这能回答您的问题!

    此致,

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伯特·桑

    感谢您的回答。
    但是,我们的客户不理解您的答案。

    此致,

    Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akio-san,

    他们是否特别需要更多的解释?  

    此致,

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伯特·桑

    如果客户对您的回答提出反驳,则必须出示证据。
    在获得TPA3251样本后,我会建议他测量每个相同命名引脚之间的导通以获得证据。

    此致,

    Akio Ito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akio-san,

    这听起来是最佳的行动方案。  如果客户有任何其他问题,请告知我!

    此致,

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伯特·桑

    客户拿到了一个实际的设备,他已经检查过了。
    因此他理解您的答案是正确的。

    此致,

    Akio Ito