This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808:将I2S采样率更改为44.1kHz

Guru**** 2366860 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1808
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/633127/pcm1808-change-the-i2s-sample-rate-into-44-1khz

部件号:PCM1808

大家好,

我想配置PCM1808以44.1kHz采样率工作。 示意图如下所示。 根据我的理解,唯一的一点是主时钟(MMCLK)应该是11.2896MHz,对吗? 还有什么不好的地方吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wiky:

    您处于256 FS的主模式,FMT正确,耗材正确,因此一切看起来良好!

    此致,
    -Steve Wilson