This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424-Q1:在24V电池电源系统中工作

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/642082/tas6424-q1-work-in-24v-battery-power-system

部件号:TAS6424-Q1

大家好,团队

我的车载信息娱乐系统客户为具有24V蓄电池电源的叉车启动了信息娱乐项目。 最终客户需要45W * 4输出功率。 由于空间有限,TAS6424-Q1是合适的。 当叉车发动机开启时,蓄电池电压将上升至27.2V,这可能触发TAS6424-Q1的过压保护。

是否有任何方法可以修改OV阈值或关闭OV投影?

TAS6424-Q1是否适合24V蓄电池电源系统?

谢谢

Kevin Zhang

华南模拟FAE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kevin! 我们不能超出数据表规格,或在不违反规格的情况下绕过关机保护,这意味着我们无法保证设备是否以这种方式运行。 您可以选择关闭电池上的缓冲直流/直流电源为设备供电。 我们确实有一个提供更高电压的发展蓝图设备,但这在明年之前是不会足够的。 谢谢,Jeff