This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:谁可以向我发送PurePath Console (PPC2) GUI工具? 我需要它用于5756 m

Guru**** 2770805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/640989/linux-who-can-send-me-the-purepath-console-ppc2-gui-tools-i-need-it-for-tas5756m

工具/软件:Linux

请求可能需要一些时间,那么谁可以给我发送一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好! 请将您的电子邮件地址发送给我,我将为您提供访问权限。 此外,您的电子邮件需要与您的TI.com帐户关联。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否仍需要访问权限? 如果是,请向我发送您的电子邮件地址,该地址已附加到您的TI.com帐户。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的电子邮件是18.2773万91051@163.com。9.1051万。非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我给了你访问权。 您应该通过电子邮件获取。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    思考!