Other Parts Discussed in Thread: PCM1862
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PCM1862 您好,
下面是关于PCM1862的Energysense功能的问题。
- PCM1862能否同时检测所有输入通道?
- 当PCM1862打开并播放一个输入通道时,PCM1862是否可以同时检测到其他通道的音频信号?
有没有人可以帮助解决这些问题?
谢谢你。
此致,
丹尼尔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,Daniel:
欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!
Energysense功能可以监控睡眠模式下所有信道的活动,在信道之间循环,并在检测到信号时触发中断。
在活动模式下,非活动信道上不能使用通电音频信号检测,检测仅在监测任何信号丢失的活动信道中有效。 但是,Controlsense功能允许检测非活动信道的DC电平,但应从系统主机轮询数据。
此致,
-Diego Mel é ndez López ñ a
音频应用工程师