This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 使用EQ (DSP)和lt;10W搜索集成2.1 放大器

Guru**** 2366860 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5711, TAS5731M, TAS5721, TAS5731
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/632745/search-integrated-2-1-amp-with-eq-dsp-10w

主题中讨论的其他部件:TAS5711TAS5731MTAS5721TAS5731

尊敬的专家:

对于小型电池驱动设计,我们寻求完全集成的2.1 音频放大器解决方案。 以最佳方式,应该可以将前/低音LS的切断频率调整为DSP均衡器。
如果不能实现单芯片解决方案,那么您是否更喜欢最薄的双芯片解决方案,比如最高3W?

非常感谢,很抱歉这个基本问题。

此致
Karsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Karsten,

    对于我们的中功率D类音频放大器,TAS5711/TAS5731M/TAS5721支持5731支持<xmt-block0>57212.1 模式。 它们的输出功率可高达2*20W~2*30W。 它们还提供可编程BQ。  

    此致,

    郑少文   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Shawn:

    非常感谢提示。 我将尝试评估板。 不幸的是,较小的TAS5711的评估板似乎已经过时了...然而,我将尝试TAS5731 :-)

    此致
    Karsten