This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254-Q1:回波抵消

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254-Q1, TLV320AIC3254, TLV320AIC3254EVM-K, TLV320AIC3253, TLV320AIC3263
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/641925/tlv320aic3254-q1-echo-cancellation

部件号:TLV320AIC3254-Q1
线程中讨论的其他部件: TLV320AIC3254TLV320AIC3254EVM-KTLV320AIC3253TLV320AIC3263

查看 TLV320AIC3254-Q1的数据表,它特别提到了回波抵消,这是我正在寻找的一项功能。  TLV320AIC3254-Q1的评估模块是 TLV320AIC3254EVM-K 详细查看此EVM,我发现它 安装了TLV320AIC3254。  TLV320AIC3254的数据表专门删除了其应用列表中的回波抵消功能。

我是否可以检查 TLV320AIC3254是否确实不适合回波抵消, 以及TLV320AIC3254-Q1是否适合?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Michael,

    遗憾的是,AIC3254或Q1版本都不支持回波抵消。 汽车零件的数据表未更新为最新格式,因此,关于AEC的信息仍然存在。 这些部件的miniDSP不能执行成功的AEC算法,因此需要外部DSP来执行此操作。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Luigi

    感谢您的快速响应。

    那么,我是否还可以假定TLV320AIC3253和TLV320AIC3263也不能消除回波?

    此致

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Michael,

    正确,不幸的是,我们设备中的miniDSP 没有足够的MIP和内存来执行有效的AEC。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师