This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756M:如何设置电阻值

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5756M, TAS5756MDCAEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/641487/tas5756m-how-to-setting-resistor-value

部件号:TAS5756M

关于TAS5756M数据表第67页(图80),是否有设置R202电阻值的信息?

“8.3 Tm6可调节放大器增益和切换频率选择”一节未介绍这些信息。

我想知道如何设置R202电阻值以及更改电阻值的影响。

 

如果有其他申请报告,请告诉我。

此致,

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Satoshi:

    在TAS5756MDCAEVM中, 我们为R202使用了49.9K欧姆(0402,1/16W,1 %)电阻器。  

    实际上,该电阻器可以是其他值,因为DAC_OUTB不用于MONOL/PBTL模式。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andy- San

    感谢您的快速回复,

    如果R202改变了其他电阻值,则会出现什么操作问题?
    例如,非扬声器输出,意外设置状态(音量,增益等), 另一个...

    此致,
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Satoshi:

    我看不到任何问题,正如您所说的那样。

    正如我前面提到的, DAC_OUTB输出不用于MONOL/PBTL模式。 为了安全起见,您可以建议您的客户使用49.9K电阻器,正如我们在EVM上所做的那样。  

    Andy