This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] tas5411-Q1:引脚端接和功能

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5411-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/641795/tas5411-q1-pin-termination-and-function

部件号:TAS5411-Q1

你(们)好

1.
TAS5411-Q1具有散热垫。
如果散热垫未接地,是否可能会影响设备的操作。
是否可以让散热垫保持浮动?

二.
待机操作是否会像硬件重置一样产生影响?
例如,设备的某些内部功能是否被待机清除?

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1. 应将散热垫焊接到接地平面上,以去除设备中的热量。

    2. 当设备处于待机模式时,设备将完全关闭。  所有I2C设置都被重置。