This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6211A1:TPA6211A1的增益

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA6211A1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/632251/tpa6211a1-gain-for-tpa6211a1

部件号:TPA6211A1

您好,

我计划将TPA6211A1用于8欧姆,5V系统的单端输入。 我订购 了一个评估套件,正在检查单端 输入的增益。 获得的是1,而不是2。

数据表主要介绍差分增益。 单端增益计算是否有不同的计算? 或者,您认为我应该验证我的评估套件中的组件值吗?

此致,

Manoj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已解决。 组件的重新检查已完成!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Manoj,

    感谢您澄清您已解决问题。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jose,

    感谢您的回复!
    我刚发现即使问题已经解决,我仍然需要有关单端输入应用的增益计算的信息。 您可以引导吗? 如果出现这种情况,单一和不同的输入增益之间就会有差异。
    我还在寻找最大输出电压限制,即8欧姆,5伏以及8欧姆,2.5伏系统的饱和点。

    此致,
    Manoj Rahel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Manoj,

    您可以参阅下一个应用报告: 计算音频放大器的增益。 此报告说明了不同类型的音频功率放大器配置。
    最大输出电压始终略低于电源。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师