This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3118D2-Q1:TPA3118D2-Q1的计时要求

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3118D2-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/641286/tpa3118d2-q1-timing-requirement-for-tpa3118d2-q1

部件号:TPA3118D2-Q1

尊敬的各位先生:

我问我们  TPA3118D2-Q1的计时要求。

所以,  

我对TPA3118D2-Q1数据表第7页上的计时要求有疑问。

数据表中没有关于大于1.4秒的原因的说明。

请告诉我您需要大于1.4秒的原因。

此外,如果偏离这一标准,会发生什么情况?

此致,

是。哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hasebe-san,
    当使用MCU控制AMP时,必须遵守此定时要求。 当触发过流故障时,故障引脚被驱动至低,然后静音引脚被驱动至高(故障信号的反向被分配至MCU内的静音引脚),这可确保高Z重新启动。 1.4s是检测到OC事件时的系统自动恢复时间。 OC事件发生后,IC将尝试在1.4秒后重新启动,如果故障状况已消除,则返回正常操作。 如果这是从输出到PVDD的永久短路,则在断言FAULTZ时,在SDZ变低之前断言静音。
    需要遵守此定时要求,以保证IC的可靠性。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn San您好!

    感谢 您的回复。

    我理解您的意见。

    我会向我的客户解释这些意见。

    此致,

    是。哈塞伯